This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:安全启动的签名问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518028/tda4ven-q1-signature-problem-of-secure-boot

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

您好、

1.  默认 Keywriter TI 虚拟密钥:{PSDKRA_PATH}/pdk/packages/ti/build/makerules/k3_dev_mpk.pem

 2.但 uboot 签名不同的密钥

3、 两者之间的区别:

tiboot3-j722s-hs-evm.bin tiboot3-j722s-hs-fs-evm.bin

4.我自己生成了一个新的密钥(smpk.pem ),如何替换 Uboot 中的密钥。

此致、

Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    [引述 userid="557095" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518028/tda4ven-q1-signature-problem-of-secure-boot

    1.  默认 Keywriter TI 虚拟密钥:{PSDKRA_PATH}/pdk/packages/ti/build/makerules/k3_dev_mpk.pem

     2.但 uboot 签名不同的密钥

    [/报价]

    两个密钥是相同的。 可以在 ke_dev_mpk.pem 和 custMpk.pem 上运行 cat 命令

    [引述 userid="557095" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518028/tda4ven-q1-signature-problem-of-secure-boot

    3、 两者之间的区别:

    [/报价]
    • tiboot3-j722s-hs-evm.bin -> tiboot3.bin 二进制文件(适用于 HS-SE 器件)。
    • tiboot3-j722s-hs-fs-evm.bin -> tiboot3.bin 二进制文件(适用于 HS-TSE FS 器件)  
    [引述 userid="557095" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518028/tda4ven-q1-signature-problem-of-secure-boot

    4.我自己生成了一个新的密钥(smpk.pem ),如何替换 Uboot 中的密钥。

    [/报价]

    您是否已将相应的公钥刷写到设备上? 如果是、您可以将其替换为 custMpk.pem

    此致
    Diwakar