This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625支持的摄像头传感器

Guru**** 2481555 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511875/am625-camera-sensors-supported-by-am625

器件型号:AM625

工具/软件:

大家好、TI 专家。
请提供特定 AM625 SoC 支持的摄像头传感器列表。
我见过 menuconfig 工具的列表、但它包含大量列表、其中许多列表都不受 AM625支持。

此致、
Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    AM625支持任何基于 USB 2.0的摄像头。 对于 MIPI CSI 摄像头、AM62x SDK 开箱即用支持 OV5640。 OV9281已在 AM62x 上测试、但在 SDK 中未启用。

    通常、符合 MIPI CSI-2标准的 CSI 传感器应在 AM62x 上工作。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中、  

    我们不需要 USB 摄像头、但只需要 AM625 SoC 支持的 CSI-2摄像头传感器列表。 此外、摄像头应具有 ISP、或者该摄像头的驱动程序应支持 RAW 8位作为输出格式。

    1.传感器 OV9281的驱动程序是否包含 RAW8位输出格式?

    2.您是否可以为 OV5647相机传感器提供驱动程序,该驱动程序将提供 v4l2也可以支持的 RAW8位输出?

    3.您能否提供 TI 的 AM625 Linux SDK 中提供了哪个驱动程序支持 RAW8位的完整摄像头传感器列表?

    此致、

    Aditya T  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 传感器 OV9281的驱动程序是否包含 RAW8位输出格式?

    是的、RAW 8和 RAW 10。

    2. 您能否为 OV5647摄像头传感器提供驱动程序、该驱动程序将提供 v4l2也可以支持的 RAW8位输出?

    该驱动程序包含在 AM62x Linux SDK 中。

    您能否提供 TI 的 AM625 Linux SDK 中提供了哪个驱动程序支持 RAW8位的完整摄像头传感器列表?

    请在 drivers/media/i2c 下查看 SDK 中包含的传感器驱动程序。 请注意、在这些传感器驱动程序中、我们仅在 AM62x 上测试了 OV5640和 OV9281。 如 此处所述、在 AM62A 上测试了更多内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、RAW 8和 RAW 10。

    是的,但它单色8位和10位,我认为可能有颜色问题,然后与 OV9281。

    驱动程序包含在 AM62x Linux SDK 中。

    是的、它存在驱动程序、但该驱动程序不提供 RAW8位支持、仅提供 RAW10。

    请在 drivers/media/i2c 下查看 SDK 中包含的传感器驱动程序。 请注意、在这些传感器驱动程序中、我们仅在 AM62x 上测试了 OV5640和 OV9281。 如 此处所述、对 AM62A 进行了更多测试

    是的、我已经检查了它、但没有这样的摄像头提供 SBGGR 格式的 RAW8位输出。

    我的最终应用是在 Chromium 浏览器上使用相机进行视频通话应用,因此建议使用

    此致、
    Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    如果您要使用具有 SBGGR 格式的摄像头、则需要将 SoC 与 ISP 配合使用、例如 AM62A 系列。 AM62x 没有 ISP、因此无法支持 SBGGR 传感器。

    对于 AM62A、 支持同时具有8位 BGGR 和10位 BGGR 的 IMX219。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中、
    我已通过 LINK 购买了1IMX219摄像头模块
    此外,用于获取此相机进给铬的命令是

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 do-timestamp=true ! \
    > video/x-bayer, width=640, height=480, format=rggb, framerate=30/1 ! \
    > bayer2rgb ! videoconvert ! video/x-raw, format=I420 ! \
    > v4l2sink device=/dev/video10 sync=false


    但在铬中的视频馈送是松弛的,请分享如果有任何方法来获得实时馈送与最小的滞后或铬延迟.

    此致、
    Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    AM62x 没有 ISP、bayer2rgb/videoconert 正在减慢流水线速度。 您需要 AM62A 来支持 IMX219。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    但是使用上面提到的管道,我没有得到任何滞后,而在显示屏上显示进给,滞后发生时,我得到它在铬。  

    有没有机会我们可以减少滞后,同时给铬的饲料?

    此致、

    Aditya T  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    但使用上述管道时、在显示屏上显示源时、我没有遇到任何延迟、

    您是否想分享此视频捕获?

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    链接 包含使用 IMX219捕获的视频。
    此致、
    Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享本视频。 似乎可以流式传输到显示器。

    您是否想打开一个有关流式传输到铬的新线程? 我们可以将您的查询发送给合适的专家。

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已为此问题创建了一个新的 E2E 主题。
    E2E 主题链接: 链接

    请帮忙。 我需要尽快结束这个问题。

    此致、
    Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中、
    只需要询问浏览器是否出现问题、那么为什么 OV5640传感器工作正常、IMX219会跳过相同 Chromium 和相同 Linux PSDK V10.00.07.04的帧?

    此致、
    Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 这是一个很好的数据点。 可能当您使用 IMX219时、CPU 负载会很高、这会影响流式传输到 Chromium。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、OV5640也应该对 CPU 的使用率很高。
    我的问题是、如果 IMX219在本地显示器上没有滞后、那么为什么 Chromium 浏览器会滞后。 而 OV5640传感器在显示器和浏览器上不会滞后。

    此致、
    Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但您不需要 使用 OV5640进行 bayer2rgb 和视频转换、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您说得对。

    谢谢。此致、
    Aditya T