This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:有关 AM69 EVM 板上的虚拟引脚和过孔的咨询

Guru**** 2481795 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518089/am69a-inquiry-regarding-dummy-pins-and-vias-on-am69-evm-board

器件型号:AM69A
Thread 中讨论的其他器件:AM69

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我当前正在查看 AM69 EVM 电路板设计、并注意到 SoC 下方有许多引脚标记为"虚拟"、这些引脚也通过过孔布线。

您能否说明这些虚拟引脚和过孔的用途?
它们是否用于特定功能、例如 PCB 制造、测试或机械稳定性?
在我们的定制电路板设计中移除这些虚拟引脚和相关的虚拟过孔是否安全、或者这是否会影响系统的性能或可靠性?

提前感谢您的支持。

此致、
Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是所使用的设计工具的"功能"。  AM69器件上有一些引脚标记为"保留"、设计中应保持断开/未连接。  使用的设计工具(Cadence)将这些"开路"或悬空引脚分配到公共网络、并将其命名为"虚拟"。  然后、PCB 设计人员知道这是一个"实际"网、并将其布线到 PCB 上。  无论如何-您可以忽略虚拟网络-它不应该存在。

    请注意、我查看了 PROC154E3 PCB 设计、但没有看到"虚拟"网络。  不确定您参考的设计和版本。  不管-这是"虚拟"网络的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您的澄清。
    您可以检查 U28、PIN AU30—这只是一个示例。 实际上有很多类似的引脚在设计中标记为"虚拟"。
    谢谢。
    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您的澄清。
    您可以检查 U28、PIN AU30—这只是一个示例。 实际上有很多类似的引脚在设计中标记为"虚拟"。
    谢谢。
    Gary