This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:SDK 11.00.xx 中 GFX / Chromium 基准测试的可用性?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, AM625, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524218/am67-availability-of-gfx-chromium-benchmarks-in-sdk-11-00-xx

器件型号:AM67
Thread 中讨论的其他器件:AM62PAM625

工具/软件:

团队、

我可以查找 AM625/AM623/AM62P 的基准测试(请参阅以下链接)。
但不适用于 AM67x:
   https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am67 /11_00_10_01 /exports/docs/linux/Overview.html

我缺少什么吗? 我们能提供吗?

提前感谢!
Anber

AM62x (AM625) : 3D GFX 性能: SDK 11.00.09 .xx GFX 基准测试
                             Chromium perf: SDK 11.00.09.xx Chromium becnhmarks
 AM62P :          3D GFX 性能: SDK 11.00.09。 xx GFX 基准
                             Chromium perf: SDK 11.00.09.xx Chromium becnhmarks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber:

    Dan Chen 说:
    我遗漏了什么吗? 我们能提供吗?

     对于所有 SoC、11.0 SDK 文档看起来缺少 Linux 性能指南一节、但您可以查看10.1 J722S Linux SDK图形 SGX/RGX 驱动程序 性能数值。  

    Chromium 浏览器性能编号记录在5.1.7性能部分中。

    此致

    Suman