This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:系统上电后、AM5716不显示任何输出。

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521823/am5716-after-the-system-is-powered-up-am5716-shows-no-output

器件型号:AM5716

工具/软件:

给系统上电后、AM5716显示无输出。 插入 SD 卡仍然不会产生输出。 由于该器件刚刚在生产线上组装、但尚未使用我们的软件进行编程、因此芯片仅包含德州仪器(TI)预加载的工厂固件。 我们已经检查了电源和焊接工艺-两者都正常工作。 我们希望您能帮助您诊断此问题的原因并验证 ramcode 是否正常运行。 具体而言、我们需要确定该过程可能会卡住的位置。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我因出差而离开。 请预计响应会有所延迟。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好?

    有几个问题、您能解释一下什么是预加载吗?

    芯片仅包含德州仪器(TI)预加载的工厂固件。 [/报价]

    您指的是 ROM 代码吗?

    该器件是否启用了 JTAG?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue、

    术语"预加载"意味着 AM5716仅包含 TI 的基础代码、该代码在出厂之前在制造过程中烧录到芯片中。

    我们需要确定为什么电路板在启动期间没有控制台输出。 我们想诊断问题、并识别 RAM 或 eMMC 等元件的潜在问题。 我们没有使用 JTAG。

    谢谢。

    作者:Chenyang Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenyang、

    那么您是说板上没有 JTAG 吗? 这是正确的吗?

    如果 debug 语句可见、我们可能只需要依赖 debug 语句?  

    在这种情况下、JTAG 会很有帮助、因为它将帮助我们查看程序计数器的位置以及问题的来源。

    -Josue