This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:TDA4VM-Q1:在 SR1.1和 SR2.0之间检查硬件和软件兼容性

Guru**** 2328790 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524211/tda4vm-q1-tda4vm-q1-check-h-w-and-s-w-compatibility-btw-sr1-1-and-sr2-0

器件型号:TDA4VM-Q1
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好专家

请检查 SR1.1到 SR2.0是否兼容硬件和软件而不做任何更改?
如果 SR2.0需要进行新的更改、请为新的 SR 2.0版本的新设计指南提供相应的文档。

SDK 版本:10.00

BR

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家

    以下是之前和之后的信息

    1. 部件号之前:TDA4VM88TGBALFRQ1 (GP 设备、SR1.1)
    2. 部件号之后:TDA4VM88TGCALFRQ1 (GP 设备、SR2.0)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    10.0 SDK 中首先添加了对 TDA4VM 的 SR2.0支持、因此现有的10.0 SDK 已经支持 SR1.1和 SR2.0器件。

    您还在使用 GP 器件、并且 GP 器件应该不需要进行其他更改。

    请参阅以下常见问题解答、其中为 HS 器件的一些早期 SDK 版本提供了一些补丁。

    [常见问题解答] TDA4VM-Q1:TDA4VM SR2.0 SBL 和 SPL 引导流程

    此致

    Suman