This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS20闪存命令

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524251/ccstudio-ccs20-flash-cmd

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

您好、  

从 CCS12更新为 CCS20后、我对新 IDE 有疑问。

如何选择 CMD 文件、 RAM/闪存? 这是 CCS12项目属性/常规页面下的一个选项、但我在 CCS20中没有看到。

谢谢、

T.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T.L.

    要更改编译配置、请右键点击工程并选择 Build Configurations。  如果工程有单独的 RAM 和闪存配置、您将能够在其中选择所需的配置。

    此致、

    John