工具/软件:
在我的定制电路板上、使用 Yocto 与 SDK 版本10.01.00.04生成的 tiboot3.bin 会遇到阻止正常刷写的错误。 步骤如下:
首先、刷写 tiboot3.bin

刷写 tiboot3.bin 后、刷写 sysfw.itb 时发生错误

此时应该已显示该代码、但 DFU 器件不再可用。

我确认可以使用 ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_06_00_11版本的 SDK 来刷写我的定制器件。 但是、现在我已升级到10_01_00_04、因此无法正确刷写。 我已确保在升级之前和之后没有对我的硬件进行任何修改。
当 tda4vm 在10_01_00_04处失败时、串行端口终端:上会出现提示

tda4vm 在08_06-00_11上失败时、串行端口终端会显示提示:

我的硬件在此过程中没有变化、它全部通过 DFU 刷写到 EMMC 中。
我是否可以使用08_06-00_11版本的 Yocto 正常进行闪存和写入? tiboot3.bin 的新版本是否有任何变化。官方是否可以帮助我进行调查? 非常感谢