This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:am62p 安全启动&同时运行 spl

Guru**** 2331900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522584/am62p-am62p-secure-boot-spl-at-the-same-time

部件号:AM62P

工具/软件:

尊敬的团队:   

我已经可以从 SD 卡安全启动。 我想将其与 SPL 集成。 您能告诉我如何操作、或者引导我查看相关文档吗?

此致

孔相旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    查询不明确。 你能再多说几句吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在 HS-SE 设备上使用 spl 引导。 我需要在图像上签名吗? 如果是、 要 签名的图像是什么以及如何签名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安全启动集成在 MCU+ SDK 和 PSDK 中。 您无需手动签署任何内容。 只需构建 U-Boot 并在电路板上运行。 如果不同 Blob 的身份验证通过、您应该会看到类似"Authentication Passed"(验证通过)的日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 TI 官方密钥将"tiboot3-am62px-hs-fs-evm.bin"刷写到电路板、正常运行。

    我想知道当我使用我的个人密钥,我应该怎么做 ,使 tiboot3-am62px-hs-fs-evm.bin 是使用我的个人密钥.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #对于安全启动,映像需要签名,标头也必须签名
    #包括在内。 因此、必须显式构建映像

    我在 SDK makefile 中看到这条线。  我真的不需要做任何事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道、当我使用 我的个人密钥时、我应该如何使 tiboot3-am62px-hs-fs-evm.bin 使用我的个人密钥。

    对于 HSFS、按键无关紧要。 如果您已将设备转换为 HSSE 并对自己的密钥进行了编程、则需要使用自定义密钥对图像进行签名。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519255/am623-secure-boot-enablement-using-u-boot-ti-staging-build

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugging感谢您提供有用的建议!

    我现在可以从我的个人密钥引导!