This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:用于控制电源和亮度的[显示] API

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523896/am625-q1-display-apis-to-control-power-and-brightness

器件型号:AM625-Q1

工具/软件:

您好、

我们将 AM62x-LP 入门套件与 Linux SDK 版本的配合使用 TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-am62xx-EVM-11.00.09.04。  我们正在通过 LVDS 开发具有 TFT RGB 显示屏的完整对讲机。
我们希望从 Linux 获取用于显示管理器的 API、以控制 显示的功耗和亮度。

请提供必要的 API 和详细信息、我们可以从用户端访问这些 API 来控制 LCD 显示屏

提前感谢。

此致、
Salih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您可以尝试读取/写入此文件: /sys/class/backlight /亮度以控制亮度。