This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:与 IWRL6432通信的定制 SPI 驱动程序

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524024/j721excpxevm-custom-spi-driver-to-communicate-with-iwrl6432

器件型号:J721EXCPXEVM
主题中讨论的其他器件:IWRL6432BOOST

工具/软件:

您好 TI 专家、

我叫 Ronnel、 我目前正在使用 IWRL6432BOOST (EVM)雷达、并希望通过 SPI 协议捕获原始数据。 项目的一项关键要求是开发自己的 SPI 驱动程序、而不是使用标准的 spidev 驱动程序。

您之前是否开发过类似的驱动程序、或者您能否提供有关为此用例实现自定义 SPI 驱动程序的一些提示或最佳实践? 我使用的是运行 Linux 的单板计算机。

非常感谢您的反馈。

此致、
Ronnel