This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:关于 SK AM62 GP 板和 SK AM62 LP 板之间的差异

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, SK-AM62B, SK-AM62, SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522197/sk-am62-lp-regarding-difference-between-sk-am62-gp-board-and-sk-am62-lp-board

器件型号:SK-AM62-LP
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1SK-AM62B

工具/软件:

您好团队:

我们有新的申请要求使用具有芯片 AM6254ATGFHIAMCRQ1的 SK AM62 LP 板

我们用于  SK AM62 GP 板的 Lauterbach trace32 CMM 文件不能直接在  SK  AM62 LP 板上运行

您能否告知我们两个电路板之间的差异、如果可能、您能否分享   要在 SK AM62 LP 电路板上运行的 Lauterbach trace32 CMM 文件。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    感谢您的查询。

    您能否确认  SK AM62 GP 是 SK-AM62B-P1还是 SK-AM62B  

    SK-AM62B-P1或 SK-AM62B 具有 ALW 封装。

    请参阅以下内容

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1276282/faq-am625-am623-am62l-am625-q1-am62a7-am62a3-am62a1-am62p-q1-am62d-q1-custom-board-hardware-design-processor-evaluation-modules-or-starter-kits-information-including-board-design-cad-tools-version

    Unknown 说:
    SK  AM62 GP 板使用的 Lauterbach trace32 cmm 文件不能直接在  SK AM62  LP 板上运行

    您能否帮助我确认从  Lauterbach 收到上述文件的源文件?

    我将在内部进行检查。 您能否检查  Lauterbach 是否可以提供 AMC 软件包的文件?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的答复

    我们的电路板不是  SK-AM62B-P1或 SK-AM62B

    我们使用 具有 AM6254ATCGGAALW   芯片的 SK-AM62 AM62x SKEVM (PROC114E3) GP 板

    新板是  AM6254ATGFHIAMCRQ1芯片、该芯片具有用于 LP 板的 SK-AM62-LP AM62x 低功耗 SKEVM (PROC124E2)

    对于 TDA4 ,我们收到了 

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    感谢您的意见。

    我正在将查询重新分配给 Richard 以支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的答复

    @Richard、我们需要从  SK-AM62-LP AM62x 低功耗 SKEVM (PROC124E2)上的 DDR 存储器区域执行 LP 板的 CR5内核代码

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我比较了 AM62x-SK-EVM 和 AM62x-LP-EVM、对于脚本、主要区别是 SK 使用 DDR4、LP 使用 LPDDR4。  当前脚本在两个电路板上运行、但 LP 上的 DDR 设置不正确。   我可以研究如何更新脚本以支持 LP 板。

    此致、
    理查德·W·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的答复

    一旦您一方的 LP 板支持使用 CMM 脚本从 DDR 区域执行、请告知我们。

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pradeep、

    我更新了 CMM 以支持3个 EVM (SK、LP、SIP)。   在运行脚本之前、请在文件 AM62_XXX_EVM.cmm 中选择 EVM 类型。  现在、DDR 在裸机级别可用。

    e2e.ti.com/.../am62x_5F00_lp_5F00_2025_2D00_06_2D00_05_5F00_14h59_5F00_45.mp4

    e2e.ti.com/.../6560.cmm_2D00_am62x.7z

    此致、
    理查德·W·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    当我运行 am62_ddr_test.cmm 时、我们收到 A53内核的错误

    我们使用的是 Trace32软件版本:R.2024.02.000168999  

    Arm 软件狗

    请查找随附的 videoe2e.ti.com/.../AM62_5F00_LP.mp4

    您能在此处为我们提供支持来运行适用于 Autosar 的 CR5内核吗

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pradeep、

    从您分享的视频中、我怀疑您的电缆中没有 ARMv8/9凭据、这会停止 A53 GUI (根据您工作的至少有 Cortex-M 凭据)。  如果您只需要在 Cortex-R5上使用 Autosar、则不需要使用 A53、但需要有 ARMv7凭据。   我使用的是最新 版本 R.2025.02.000179852、但是、您使用的版本应该没问题、因为几年前就开始支持该 CPU。   您可以根据需要联系 Lauterbach 支持以启用内核支持。

    如果您只想开始使用带 DDR 的 Cortex-R5、您可以调整示例 am62_allcoretype_connect.cmm 脚本(只需在第23行下方注释掉您不需要的内核即可。   对于任何实际的 Autosar 工作、您需要与 Autosar 供应商联系。  它们通常具有 SOC 的启动基础知识。  如果您正在创建此类基础知识、则您可能应该克隆其他 A62板所做的任何操作、并针对提供的脚本对其进行更新。

    我从未在 AM62上使用过 Autosar、有关该问题的问题可能是 Autosar 供应商提出的、也可能是其他 E2E 问题。

    此致、
    理查德·W·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的支持。

    问题现已解决。

    此致、

    Pradeep R