This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:SoC 中的 M4F 子系统

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517507/am625-m4f-subsystem-in-soc

器件型号:AM625

工具/软件:

您好、

这是我的客户 根据先前在原始主题中进行的讨论提出的其他问题。
-----
问题
Q1)您能告诉我们 AM62x 客户过去是如何使用 M4F 子系统生成用户代码的?  
(由于过去支持的调试工具(例如 System Analyzer/RTOS Analyzer)不再受支持、因此我们想了解所取得的经验水平或结果。)  

Q2) 是否有任何替代工具或推荐工具可用于调试 M4F 子系统上的 FreeRTOS、以代替或代替 System Analyzer/RTOS Analyzer?
-----
谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    我已经听取了您的意见并进行了研究。 请等待一段时间恢复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    以前支持的系统分析器/RTOS 分析器、

    AM62x 系列器件不支持上述功能。

    是否有任何替代或推荐的工具可用于在 M4F 子系统上调试、以代替或代替 System Analyzer/RTOS soc?

    您能否告诉我们您到底要使用 Analyzer 工具进行哪些调试?  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    请查看客户的以下反馈。

    您能告诉我们您到底想要使用 soc 工具进行调试吗?  [/报价]

    如果有工具可以测量统计数据、例如 FreeRTOS 上任务特定部分的平均和最大处理时间、请告知我们。  
    此外、如果您在 Code Composer Studio 中推荐了任何常见的调试功能或插件、我将不胜感激。  
    (我们的目的是了解 TI 提供哪种调试工具来有效利用 M4F 子系统。)

    q1)您能告诉我们 AM62x 客户过去如何使用 soc 子系统编写用户代码?  [/报价]

    如果可能、我们也希望您能提供关于第1季度的任何见解或其他信息。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    如果可能、我们也希望您能提供有关第1季度的任何见解或其他信息。

    有 DPL API 可用于获取有关运行时环境(堆、任务、CPU)的信息。

    请参阅  kernel_DL 了解更多信息。

    此外、如果 soc Composer Studio 中有任何常见的调试功能或插件供您推荐、我将不胜感激。  
    (我们的目的是了解 TI 提供哪种调试工具来有效利用 M4F 子系统。)[/报价]

    您可以使用 CCS IDE 调试 M4F 工程。 请参阅  CCS 启动、加载、运行 以了解详细信息。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的答复。 客户已理解、此项目现已关闭。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎