This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:如何快速执行 eMMC 编程?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518444/am62a7-how-to-quickly-perform-emmc-programming

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI 专家

我目前正在使用 AM62A7 SoC、并有关于 eMMC 编程的一些问题:

  1. 我使用了此处链接的方法: TI DFU 刷写指南 通过 DFU 进行编程。 文件系统大小为100MB、闪存大约需要5分钟。 此持续时间是否正常?

  2. 是否可以通过插入 SD 卡在内部更新 eMMC、我们是否也可以使用 SD 卡对 eMMC 进行编程? 是否有相应的工具或方法?

  3. 如果我们有大量需要 eMMC 编程的电路板、是否有更快速的方法将程序刷写到 eMMC 中? DFU 方法花费的时间似乎过长。

感谢您的帮助!

此致、
Kangbai Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kangbai Li:

    Unknown 说:
    我使用了此处链接的方法: TI DFU 刷写指南 (通过 DFU 进行编程)。 文件系统大小为100MB、闪存大约需要5分钟。 此持续时间是否正常?

    如果文件很大、DFU 刷写可能需要较长时间。

    Unknown 说:
    是否可以通过插入 SD 卡在内部更新 eMMC、我们是否也可以使用 SD 卡对 eMMC 进行编程? 是否有可用于此目的的工具或方法?

    请参阅以下有关使用 SD 卡刷写 eMMC 的指南: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AQkwMvG9F0GKWPdIDOFokg__AM62A-ACADEMY__WeZ9SsL__LATEST

    Unknown 说:
    如果我们有大量电路板需要 eMMC 编程、是否有更快速的方法将程序刷写到 eMMC 中? DFU 方法花费的时间似乎过长。

    我来检查一下是否有这方面的内容。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的会议:

    我们想知道是否可以只需插入 SD 卡即可将程序烧录到 eMMC 中、而无需任何命令输入。 这项任务是由我们的工厂工人来完成的,他们在技术上并不精通。

    让我检查一下我们是否有这方面的内容。

    "您是否找到了相关方法?"

    感谢您的帮助!

    此致、
    Kangbai Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="651585" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518444/am62a7-how-to-quickly-perform-emmc-programming/5860058 #5860058"]

    我们想知道是否可以只需插入 SD 卡即可将程序烧录到 eMMC 中、而无需任何命令输入。 这项任务是由我们的工厂工人来完成的,他们在技术上并不精通。

    我来检查一下是否有这方面的内容。

    "您是否找到了相关方法?"

    [/报价]

    您好、Kangbai

      我认为可以通过以下步骤完成此操作:

        1.创建可引导 SD 卡并引导至 Linux

        2.进入 Linux 后,自动触发脚本将相对映像复制到 eMMC 卡。

        3.复制映像后,重启系统,将引导模式更改为 eMMC 模式

    --------------------------------------------

      您可以找到使用 Linux 命令的 eMMC 卡分区

    root@am62pxx-EVM:/run# sudo lsblk
    名称 MAJ:最小 RM 尺寸 RO 型安装点
    mtdblock0 31:0 0 512K 0磁盘
    mtdblock1 31:1 0 2M 0磁盘
    mtdblock2 31:2 0 4M 0磁盘
    mtdblock3 31:3 0 256K 0磁盘
    mtdblock4 31:4 0 256K 0磁盘
    mtdblock5 31:5 0 55.8M 0磁盘
    mtdblock6 31:6 0 256K 0磁盘
    mmcblk1 179:0 0 59.5G 0磁盘
    |-mmcblk1p1 179:1 0 128M 0器件/run/media/boot-mmcblk1p1
    `-mmcblk1p2 179:2 0 59.4G 0部件/
    mmcblk0 179:32 0 29.6G 0磁盘
    |-mmcblk0p1 179:33 0 16M 0器件/run/media/mmcblk0p1
    `-mmcblk0p2 179:34 0 29.6G 0器件
    mmcblk0boot0 179:64 0 31.5M 1磁盘
    mmcblk0boot1 179:96 0 31.5M 1磁盘
    root@am62pxx-EVM:/run# uname -A
    Linux am62pxx-EVM 6.6.32-ti-g6de6e418c80e-dirty #1 SMP 抢占周五7月26日14:32:20 UTC 2024 AArch64 GNU/Linux
    root@am62pxx-EVM:/run#

    此致

      Semon