This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:Warm_Reset 问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519189/am3354-questions-for-warm_reset

器件型号:AM3354

工具/软件:

您好、专家

    我们的 HMI 产品于2014年大规模生产、采用 AM3354处理器。 但是、在最新一批产品中、某些设备遇到无法成功完成热重置的问题(请注意、冷启动可以正常工作、没有任何问题)。 相应的错误日志已附加。

   我们已经验证外设电路工作正常、目前没有其他可供分析的线索。 您能提供一种故障分析方法吗?

e2e.ti.com/.../0066.Logs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有此问题的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yong、

    对延迟的回复表示歉意。 我 现在是从度假回来的。

    看起来您使用的是非常旧版本的 u-boot。 您能否确认所使用的 Linux/TI SDK 版本?

    上一批产品中与之前的产品相比是否有任何变化?  是否有任何软件更新? 是否更换过主板上的任何部件?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国当地 FAE 的 Tony 通过以下链接帮助我们解决了此问题: e2e.ti.com/.../am3354-delay-between-ddr_cke-and-ddr_reset-configuration-in-spl