This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 是否支持4K 输出?

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524521/tda4vm-does-tda4vm-support-4k-output

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们希望为 SRV 摄像头录制4个摄像头。我们知道 j721e 的编码器规格不满足此要求。

或者、我们想知道是否可以修改多摄像头演示、以便使用 HDMI 录像机录制4K 视频、从而按象限输出1080p 图像。

您认为这种配置是可能的、它是否支持4K 输出?

此致、
Daigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daigo:

    我们想知道是否可以修改多摄像头演示以使用 HDMI 刻录机录制4K 视频、从而按象限输出1080p 图像。

    我想您是指将1080p 的4个摄像头输出图像拼接到一个3840x2160图像中。
    "你听我说。"

    然后、系统会发送3840x2160映像进行 HDMI 传输以进行录制。
    我的朋友 Brijesh Jadav 可能有这方面的经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是可能的,你可以使用马赛克节点(它可能需要轻微的内存分配变化,但可行)。  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang 和 Brijesh:

    感谢您的信息。

    我找到了一个与此相关的线程,其中提问者试图以4K 输出并失败。
    TDA4AL-Q1:显示分辨率是否支持4K? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    我会先尝试一下、但这个问题可能会发生在我身上吗? 有任何提示或建议?

    此致、

    Daigo