This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM623

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524763/am623-am623

器件型号:AM623

工具/软件:

您好:

我们一直遇到代码大小增加问题、不同的段不再适合 linker.cmd 文件中定义的区域。 我知道 M4F_IRAM 和 M4F_DRAM 区域的大小分别固定为192KB 和64KB。 M4F_DDR 区域如何、这可以扩展到超过当前64KB 吗? 此外、该区域映射在哪里? 我在 Linux 器件树文件中看不到。 最近、我不得不将.rodata 段从 M4F_DRAM 移动到 M4F_IRAM。 这是安全的吗?

谢谢你。

-艾曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayman、

    M4F DDR 分配不是固定的。 有关更多信息、请参阅 AM62x Academy:

    多核>内存>如何分配内存
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AR0e39Cy0PmcSb7Z.wVRWQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    请注意、M4F 没有高速缓存、因此在 DDR 中进行每次数据访问时都需要从 DDR 实际读取、而不是第一次读取 DDR、并且每次之后都需要读取本地高速缓存。 我预计每次 DDR 读取都需要几百纳秒、或大约100个 M4F 时钟周期。

    此致、

    Nick