This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何解读 AWB 调优输出图

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524808/tda4vh-q1-how-to-interpret-awb-tuning-output-graphs

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

您好、

我尝试了解使用 DCC 工具完成的 AWB 调优输出的结果、并对灰度图和"所有灰度电平的测量和内插参考"有2个问题。 我将 VPAC3用于 J784S4。

问题1:我在下面发布了所有4个灰阶的图表。 在每张图中、我看到4条不同的线以粉色线突出显示。 这4条不同的线究竟代表什么?

问题2:"所有灰阶的测量和内插参考"图也有4条不同的线。 它们分别代表什么? 每条线使用的颜色(绿色、蓝色、红色和粉色)是什么意思? 具体来说、选择绿色、蓝色、红色和粉红色的原因是什么?  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    您的校准看起来不好。
    请仔细遵循 AWB 插件指南。
    很可能是您没有正确设置黑电平。

    Unknown 说:
    这4个不同的行到底代表了什么?

    这些适用于在色卡的4个不同灰色色片上进行测量。

    Unknown 说:
    每行使用的颜色(绿色、蓝色、红色和粉色)是什么意思? 具体来说、选择绿色、蓝色、红色和粉红色的原因是什么?  [/报价]

    在 AWB 校准方面、颜色没有特定的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang。 感谢您的澄清。

    那么、为了清晰起见、灰度图1 - 4中的线条是每个灰度色片对应的线条? 如果是这种情况、每个灰色图形是否只能有一条线? 为什么 Gray1_OUT_OF_4有4行?

    对于测量和内插图、根据描述、我假设每条线应该代表正确的其中一个灰阶? 该图只是为了合并所有灰色的1 - 4图形数据吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    那么、为了清晰起见、灰阶图1 - 4中的线条是每个灰阶图的线条? 如果是这种情况、每个灰色图形是否只能有一条线? 为什么 Gray1_OUT_OF_4有4行?

    我相信主参考引用的所有4条线都在这4个图形中绘制在一起。
    仅单独绘制附加基准。

    对于测量和内插图、根据描述、我假设每条线都应该表示正确的灰阶之一? 该图只是为了合并所有灰色的1 - 4图形数据吗?  [/报价]

    是的、这用于将所有4条线绘制在一起。