请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62 工具/软件:
您好的团队、
我 想在多核系统中内核 a53ss0-0和 a53ss0-1之间使用共享存储器。
具体来说、我希望将缓冲区定义为每个内核上的全局变量、并让两个内核引用相同的存储器地址、以便它们可以通过读取和写入该缓冲区来共享数据。
如何实现这一点?
以下是我目前的理解、尽管可能不正确:
我认为我需要在 syscfg 和中指定"具有512KB L2共享缓存和 SECDED ECC 的四核 Cortex-A53集群"的地址。 linker.cmd
另外、我认为我需要将变量指派给中定义的一个部分 linker.cmd。
我已经做了一些研究并尝试自行实施、但到目前为止我还没有取得成功。
如果能提供一个具体的实现示例、包括需要配置的文件的名称和所需的特定设置、这将非常有用。