This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:RCU:INFO:RCU_PREEMPT detected stalls on CPU/任务:

Guru**** 2466940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519831/sk-am62p-lp-rcu-info-rcu_preempt-detected-stalls-on-cpus-tasks

器件型号:SK-AM62P-LP

工具/软件:

您好 TI:

我使用由公司定制的板 .  启动内核失败、  我不知道是什么原因导致的

e2e.ti.com/.../phy_5F00_ok.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我本周在 PTO 上、但下周我将再次获得 E2E 支持。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK THANKS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongcan:

    我不熟悉这种特定的故障/错误签名、但我正在与团队核实以查看。

    您是否尝试过缩小问题范围?

    由于您要启动定制电路板、因此通常最好从停用大多数外设的"最小设备树"开始。 例如、您应该禁用网络、显示器、GPU 等功能以启动"最低要求"系统。 然后逐个添加/启用功能、看看事情何时开始发生。

    此外、您的工作基于哪个 SDK 版本?

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Andreas、ö m

        我做的只是在你的方式、 也许这个问题是由 USB 设备造成 !感谢你的答复、

    此致、DC