This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:SDK 9.03默认映像无法启动

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524734/processor-sdk-am57x-sdk-9-03-default-image-fails-to-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:BeagleBoard-X15

工具/软件:

您好:

我目前使用的是以下支持 SDK 9.03的平台:AM574x 工业开发套件。 我使用以下位置提供的 tisdk-default-image-am57xx-evm.wic.xz 映像刷写了一个32GB SD 卡: https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX AM57X/09.03.06.05

在以下日志中、显示了找不到 boot.crc 和器件树文件后 u-boot 重置。

e2e.ti.com/.../SDK9_5F00_03_2D00_AM574x_2D00_idk.log

我还尝试运行 SDK 6.03的 am57xx-evm-linux-06.03.00.106.img.zip 映像、并引导至 Linux 而不会出现任何问题。

这是您的团队以前见过的、还是能够复制?

此致、

-工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作业、

    请参阅以下文档:  

    Failed to load '/boot/am574x-idk.dtb'

    请确保 rootfs/boot 文件夹中提到的文件夹下具有正确的 dtb。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、

    TI 提供的默认映像会在/root/boot/dtb.中安装器件树文件 是否存在 am574x-idk 不会从该位置加载设备树文件的原因、而 am57x BeagleBoard-x15等其他电路板也不会加载设备树文件的原因。  

    这些是启用 xtrace 时 BeagleBoard u-boot 的日志。 我使用了完全相同的 SD 卡和软件映像:

    e2e.ti.com/.../u_2D00_boot_2D00_beagleboard.log

    我将 am574x-idk.dtb 复制到/root/boot、然后能够成功引导至 Linux。 以下是 u-boot 日志:

    e2e.ti.com/.../u_2D00_boot_2D00_574x_2D00_idk.log

    感谢你的帮助。

    此致

    -工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作业、

    不知道为什么会发生这种情况、但我很高兴您能够使其正常工作。

    -Josue