This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:启动时间优化

Guru**** 2466670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524604/am625-boot-time-optimization

器件型号:AM625

工具/软件:

尊敬的团队:


我参考了  链接 进行引导时优化、  

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_02_01_09/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_boot_quickly.html#reducing-userspace-boot-time


我能够优化启动时间、但目前、显示屏完全空白且无背光。 此外、运行ifconfig不会显示任何以太网配置。 似乎可能会装载不同的文件系统、并且应该运行的原始文件系统无法正确引导。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhesh:

    您所提到的指令使用 SDK9.2中提供的 rootfs "tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.cpio"。 这个超小型 rootfs 没有内核显示设备驱动程序、因此显示未启用。

    Unknown 说:
    此外、运行ifconfig不显示任何以太网配置。

    "ifconfig -a"命令是否显示任何网络接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    是 ifconfig -a 显示了网络接口。


    我们可以做什么显示,我也使用铬和基于 qt 的应用程序运行与 systemd Servies,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhesh:

    我不是显示应用专家、但基于 Qt 的应用程序需要运行 Qt 框架库、超小型 rootfs "tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.cpio"中未提供这些库。 您必须在 Yocto 中自定义自己的 rootfs、或使用 SDK 中提供的"默认"rootfs (但是、并未针对引导时间进行优化)。