工具/软件:
大家好。
我在 MCU 域中的锁步模式下运行 MCU1_0和 MCU1_1内核。 我正在使用 SBL 引导 Core0以运行裸机应用程序。
mcu1_0可以访问 mcu1_1的 ATCM 和 BTCM 吗?
如果是、R5F 存储器视图中的地址是什么、以及为 Core0访问 Core1的 TCM 而需要进行的任何配置是什么?
是实际物理地址还是 RAT 地址?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好。
我在 MCU 域中的锁步模式下运行 MCU1_0和 MCU1_1内核。 我正在使用 SBL 引导 Core0以运行裸机应用程序。
mcu1_0可以访问 mcu1_1的 ATCM 和 BTCM 吗?
如果是、R5F 存储器视图中的地址是什么、以及为 Core0访问 Core1的 TCM 而需要进行的任何配置是什么?
是实际物理地址还是 RAT 地址?
谢谢你。
尊敬的 Arun:
BTW、是否已启用 TCM 存储器? 如果不启用、即使是32KB 存储器也将无法访问。 第一种方式是启用 TCM 存储器。 我认为 PDK 中有 CSL 级 API 来启用 TCM 存储器。
启用它们并启用锁步模式后、TCM 存储器大小会加倍、 对于 core0、在0x41000000和0x41010000中的每一个上、ie 变为64KB (0x10000)。
此致、
Brijesh
您好、Brijesh。
感谢您的回答。
您能告诉我 CSL 级别 API 吗? 我无法在 J721E 的 API 指南- PDK API 指南:CSL-FL 中找到该指南。
如果我在拆分模式下启用所有 TCM 存储器(ATCM0、BTCM0、ATCM1、BTCM1)、那么我是否可以使用 SoC 查看地址从 mcu1_0 R5F0内核访问 mcu1_1内核 TCM (ATCM1、BTCM1)?
谢谢!
嗨、Brijesh。
是的、我正在处理 J721E_EVM。
在分离模式下、它应该是可能的吗?
如果我在拆分模式下启用所有 TCM 存储器(ATCM0、BTCM0、ATCM1、BTCM1)、那么我能否使用 SoC 视图地址从 mcu1_0 R5F0]内核访问 mcu1_1内核 TCM (ATCM1、BTCM1)?
我是否可以 在拆分模式下访问所有 TCM 存储器?
谢谢!
BR