This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:为什么 AM62A MCU 和 PMIC 需要两个32.768kHz 晶体

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518360/sk-am62a-lp-why-are-two-32-768khz-crystals-required-for-am62a-mcu-and-pmic

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

在 SK-AM62A-LP 的原理图中、一个 32.768kHz 晶体(Y3)连接到 PMIC TPS65931211RWER、 一个 32.768kHz 晶体(Y2)连接到 AM62Ax MCU。 在传统设计中、 MCU 或 PMIC 只需要一个32.768kHz 晶体。 然后、RTC 时钟可在 MCU 和 PMIC 之间共享。  为什么 AM62Ax 平台需要两个32.768kHz 晶体?  请帮助解释原因。

此致、

水井

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells、

    我正在将您的查询发送给硬件专家。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、韦尔斯、

    PMIC 用例  

    www.ti.com/.../tps6593-q1.pdf

    9.2.1.2.3晶体振荡器晶体振荡器可用于需要高精度实时时钟模块的应用。 为了抑制噪声、OSC32KCAP 引脚由100nF 旁路电容器进行旁路。 对于 OSC32KIN 和 OSC32KOUT 引脚、图9-2显示了一个简化的振荡器原理图、以确定晶体所需的外部负载电容器。

    WKUP_LFOSC0_XI、WKUP_LFOSC0_XO  

    WKUP 振荡器具有有限的用例、包括准确地为内部 RTC 模块计时。

    我们一直建议客户在不使用时提供接地习近平的配置。

    有关更多信息、请参阅 SOC 数据表。

    (+)[常见问题解答] AM62A7 / AM62A7-Q1定制电路板硬件设计–入门配套资料-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    感谢您的答复。  

    如果  使用了 PMIC 振荡器且未使用 WKUP 振荡器、那么是否有任何无法实现的功能的缺点?

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells、

    谢谢你。

    WKUP_LFOSC0的用例有限(用作精确的 RTC 时钟)。

    需要遵循数据表中描述的 WKUP_LFOSC0的连接要求。

    没有 WKUP_LFOSC0时钟和 PMIC 时钟相关性。

    此致、

    Sreenivasa.