工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
客户使用的是 AM335x Linux 3.14.26、其中 USB1 连接到集线器、集线器的另一端连接两个器件(Wi-Fi 和调制解调器)。 AM3352 有两个 USB 端口:USB0 用于本地调试、而 USB1 需要连接两个器件、一个 Wi-Fi 和一个调制解调器。 集线器用于扩展连接。 由于某些终端客户要求禁用 Wi-Fi 功能、因此添加了一个额外的开关来控制其电源。 USB 集线器已在 Windows 系统上验证、以确认此解决方案的可行性。

GPIO 引脚用于控制两个器件的电源:
- Wi-Fi :GPIO 116、其中 0 用于打开电源、1 用于关闭电源。
- 调制解调器 :GPIO 117、其中 0 用于关闭电源、1 用于打开电源。
以下情况适用:
- 当两个器件都在系统启动期间通电时、两个器件都正常运行。
- 如果两个设备都关闭、尝试单独打开一个设备会导致 Linux 无法识别该设备。 例如、打开 Wi-Fi 或调制解调器的电源将导致 Linux 无法检测到相应的器件。
- 如果两个设备都已关闭、无论后续的开机操作如何、系统都无法识别其中一个设备。
您能帮助向客户提供一些建议吗?
谢谢、
Kevin