This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PHYTC-3P-PHYBOARD-AM335X:AM335x

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525936/phytc-3p-phyboard-am335x-am335x

器件型号:PHYTC-3P-PHYBOARD-AM335X
主题:AM6442 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们目前正在评估 IC 解决方案、以实现 HSR(高可用性无缝冗余)和 PRP(并行冗余协议)架构、如附图 (V0.1) 中所述。 我们的要求包括:
  1. 双端口配置
    • 端口 A:1000M MAC、通过 MII 接口连接到 1000M PHY、支持通过 RJ45 的 HSR/PRP。
    • 端口 B:1000M MAC、通过 MII 接口连接到 1000M PHY、支持基于 SFP 的 HSR/PRP。
  2. 其他接口
    • 端口 A 和端口 B 之间用于内部桥接的 SGMII 连接。
  3. 所需的主要特性
    • 符合 HSR/PRP 的 IEEE 标准 (IEC 62439-3)。
    • 支持无缝冗余和低延迟转发。
    • 与工业温度范围兼容(如果适用)。
    • 如果您能:
      • 确认您当前的 IC 产品是否可以满足这些要求。
      • 提供有关合适 IC 或参考设计的建议。
      • 共享任何相关文档、例如数据表或应用手册。