This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:如何提高 CAN 网关速度并减少延迟

Guru**** 2404275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523804/j722sxh01evm-how-improve-can-gateway-speed-and-reduce-latency

器件型号:J722SXH01EVM

工具/软件:

1) 如何提高 CAN 网关速度 — TI J722s EVM 处理器中是否有任何硬件 CAN 网关引擎用于提高速度并降低延迟?  

2) 对于 J722s 上的高速、低延迟 CAN 网关实现、推荐使用什么体系结构?(使用 Linux 内核空间)

3) TI J722S EVM 上的 CAN 网关是否可实现 150µs 延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请共用 CAN 时钟频率和采样点。

    此致

    Tarun Mukesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    如 Tarun 所说、更多的信息会更好。 请与您用于基准测试 CAN 速度和延迟的日志共享任何方法或命令。 这些信息应该会告诉我们频率、采样点等。 这应该有助于回答第 1 点和第 3 点。

    但通常情况下、MCAN 控制器的 Linux 内核驱动程序来自 Bosch、另一个内核驱动程序用于 TI TCAN1042 CAN 收发器 PHY。 在 userspace 处、可以使用 SocketCAN/CAN-utils 进行控制。  基本上,很多事情来自第三方和社区,所以我想澄清一下什么是需要的第 2 点.  

    此致、

    Takuma