This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:适用于 Processor SDK 的 SDK 9.3 Yocto 方法's libs

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522210/processor-sdk-am57x-sdk-9-3-yocto-recipes-for-processor-sdk-s-libs

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:

您好:

我将基于 SDK 8.2 (dunfell) 的 Yocto 项目更新为 SDK 9.3 (kirkstone)。 我在为 DSP 和 IPU 构建应用时遇到问题、因为这些方法不再存在于 meta-ti 层中:

  • EDMA3-LLD
  • TI-PDK-SOURCE
  • COMMON-CSL-IP
  • TI-PDK-BUILD-RTOS

他们去了哪里? 我已经尝试过为 SDK 9 构建 Yocto 构建、但它们也不存在。

以 EDMA3-LLD 为例。 在 dundfell 它在这里:

https://git.yoctoproject.org/meta-ti/tree/recipes-bsp/edma3-lld?h=dunfell

但在 kirkstone 分支它不能再找到:

https://git.yoctoproject.org/meta-ti/tree/meta-ti-bsp/recipes-bsp?h=kirkstone

非常感谢您的帮助。 此致