This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:SK-AM62A-LP

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519264/sk-am62a-lp-sk-am62a-lp

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

您好、  
我 在使用 Edge AI Model Maker 时、在数据注释中遇到了问题。  

我已使用 Edge AI Model Maker 注释了大约 20k (20,047) 图像。 但滤波器显示为–162 未注释。 由于这个 JSON 文件不完整、我无法像 Model Maker 一样继续执行进一步的步骤。  我尝试  添加更多图像或删除已注释的图像以避免此问题、但没有更改。  请帮助解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已提请 AI Edge 团队注意此主题、以供进一步评论。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    我想更好地理解这个问题。   我的理解是这一点  

    1. 您可以使用命令行 Model Maker 工具注释数据集中的 20k 文件
    2. 您已将生成的数据集(以 zip 文件的形式)上传到 dev.ti.com 上的 Edge AI Studio 模型编写器
    3. 模型编写器注释工具显示了“-162"无–162无注“注释文件   

    请告诉我我我的理解是否正确。  您是否愿意共享数据集(使用 JSON 文件)或至少共享 JSON 文件?  

    谢谢你。

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、Martin。 我来详细说明一下。

    问题出在 Edge AI 模型制作器上。 我注释了大量图像。 注释后、我们需要刷新以了解每个 标签的正确计数、对吧? 然后、无注释部分显示负值。 但是、如果我筛选未标注的图像、则不会显示任何图像。

    无法通过添加或删除图像来取消未注释的部分。 因此、该 JSON 文件会导致模型制作者中出现错误、以便进一步处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有将您有关使用 Model Maker 的回复与您提供的屏幕截图相关联。   您的屏幕截图包括 Edge AI Studio Model Composer、而不是命令行工具 Model Maker。

    也许您可以详细说明您正在采取的步骤以及在每个步骤中使用的工具。  

    如果您能够以最理想的安全方式共享数据集和 JSON 文件、  我可能会提供一种安全的方式与我共享数据以进行分析和重现问题。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我上一次的答复中有一个拼写错误。 我正在使用 Edge AI Studio 的模型编写器进行图像分类、尽管我已对包含 14,000 个图像的数据集中的每一条数据进行注释、但它在未注释部分中仍显示负值。 正如您在我附加的屏幕截图中所看到的那样、当我筛选图像以查看未标注的图像时、不会显示任何内容。

    我希望您能理解我遇到的问题、但恐怕我无法共享数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav,  

    您是否能够共享 JSON 文件 — 我们需要重现您遇到的问题,以便为解决方案或解决方法提供建议。    您是此类问题的第一个报告。

    另外、请分享 您提到的由于错误而失败的培训步骤的输出。   错误还可能提供一些信息、帮助我们为您提供帮助。  

    Martin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这现在被跟踪为  

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12656