This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:致命:无法连接到 git.ti.com:

Guru**** 2325560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520391/sk-am62a-lp-fatal-unable-to-connect-to-git-ti-com

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

尊敬的 TI 团队  

我克隆了 AM62A SDK 并启动了 Yocto 构建。 下面、我提到了我遵循的步骤。

Git 克隆 git.ti.com/.../oe-layersetup.git tisdk
CD tisdk
./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk-analysis/processor-sdk-analytics-10.01.00-config.txt
CD 版本
。 conf/setenv
echo 'arago_brand=“edgeai">">>“>> conf/local.conf“ conf/local.conf
tisdk-edgeai-image、MACHINE= am62axx-EVM 位 bake -k tisdk-edgeai-image

错误:已在下面执行操作  

PROCESSOR-SDK/VIDEO_IO:
致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.28.208]:errno=连接已拒绝

PROCESSOR-SDK/VIDEO_IO:在重试前睡眠 4.0 秒
致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.28.208]:errno=连接已拒绝

致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.28.208]:errno=连接已拒绝


PROCESSOR-SDK/vision_apps:
致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.28.208]:errno=连接已拒绝

PROCESSOR-SDK/vision_apps:在重试前睡眠 4.0 秒
致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.28.208]:errno=连接已拒绝

警告:repo 没有跟踪远程分支、因此它不会接收更新;运行`repo init --repo-rev=stable`修复。
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/concerto 获取 PROCESSOR-SDK/concerto
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/tiovx 获取 PROCESSOR-SDK/tiovx
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/app_utils 获取 PROCESSOR-SDK/APP_UTILS
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/video_io 获取 PROCESSOR-SDK/VIDEO_IO
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/sdk_builder 获取 PROCESSOR-SDK/SDK_Builder
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/ti-perception-toolkit 获取 PROCESSOR-SDK/ti-acception-toolkit
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk-vision/arm-tidl 获取 PROCESSOR-SDK-VISION/arm-tidl
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/psdk_include 获取 PROCESSOR-SDK/PSDK_INCLUDE
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/imaging 获取 PROCESSOR-SDK/imaging
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/vision_apps 获取 PROCESSOR-SDK/vision_apps
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/app_utils 获取 PROCESSOR-SDK/APP_UTILS
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/imaging 获取 PROCESSOR-SDK/imaging
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/psdk_include 获取 PROCESSOR-SDK/PSDK_INCLUDE
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk-vision/arm-tidl 获取 PROCESSOR-SDK-VISION/arm-tidl
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/sdk_builder 获取 PROCESSOR-SDK/SDK_Builder
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/concerto 获取 PROCESSOR-SDK/concerto
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/ti-perception-toolkit 获取 PROCESSOR-SDK/ti-acception-toolkit
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/tiovx 获取 PROCESSOR-SDK/tiovx
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/video_io 获取 PROCESSOR-SDK/VIDEO_IO
错误:无法从 git://git.ti.com/processor-sdk/vision_apps 获取 PROCESSOR-SDK/vision_apps
错误:无法签出 PROCESSOR-SDK/APP_UTILS:ManifestInvalidRevisionError:未找到 PROCESSOR-SDK/APP_UTILS 中的修订参考 s/tags/REL.PSDK.analytics.10.01.00.04
错误:在`s同步中`:未找到 PROCESSOR-SDK/APP_UTILS 中的修订版 refs/tags/REL.PSDK_analytics.10.01.00.04

错误:TI-vision-apps-10.1.0-r0_edgeai_10 do_fetch:Bitbake Fetcher 错误:FetchError(“无法从任何源获取 URL。“、“repo:/git.ti.com/git/processor-sdk/psdk_repo_manifests.git;protocol=https;branch=refs/tags/reL.analytics.10.00.04;manification=vision_apps_psdkdk.xml“)
错误:存储在以下位置的失败日志文件: /home/gganesan1/project/firmware_root/vvdn_doms/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/10.1.0/temp/log.do_fetch.363567
错误:任务 ( /home/gganesan1/project/firmware_root/vvdn_doms/tisdk/sources/meta-edgeai/recipes-tisdk/ti-psdk-rtos/ti-vision-apps.bb:do_fetch ) 退出代码为“1"时“时失败
注意:任务摘要:已尝试 1124 个任务、其中 1123 不需要重新运行、1 个任务失败。
注意:正在编写构建历史记录
注:编写建筑历史记录花费: 5 秒
注意:正在编写构建历史记录
注:编写建筑历史记录花费: 5 秒

摘要:1 个任务失败:
/home/gganesan1/project/firmware_root/vvdn_doms/tisdk/sources/meta-edgeai/recipes-tisdk/ti-psdk-rtos/ti-vision-apps.bb:do_fetch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队  

    收件人 : TI-vision-apps.bb 未编译。剩余全部 14477 个任务已完成  

    错误:存储在/home/gganesan1/project/firmware_root/vvdn_doms/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/ti-vision-apps/10.1.0/temp/log.do_fetch.370683 中的失败日志文件
    错误:任务 (/home/gganesan1/project/firmware_root/vvdn_doms/tisdk/sources/meta-edgeai/recipes-tisdk/ti-psdk-rtos/ti-vision-apps.bb:do_fetch) 失败、退出代码为“1"</s>“
    注意:任务摘要:已尝试 14478 个任务、其中 14477 个任务不需要重新运行、1 个任务失败。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误:task (/home/gganesan1/project/firmware_root/vvdn_doms/tisdk/sources/meta-edgeai/recipes-tisdk/ti-psdk-rtos/ti-vision-apps.bb:do_fetch) 失败、退出代码为“1"

    您能否检查一下这是否有帮助、并在此处报告: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512129/am62a7-failed-when-build-image-with-yocto/5822686#5822686

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas  

    我尝试了上面链接中提到的概念、但我仍然面临着相同的问题。 下面列出了我尝试过的命令。

    HTTP/HTTPS/FTP 设置

    exporthttp_proxy='http://myproxy.example.com:1080/'
    
    
    myproxy.example.com:1080/' export https:p_proxy='myproxy.example.com:1080/' export ftp_proxy='myproxy.example.com:1080/' export all_proxy='scks://export
    all_proxy='socks://myproxy.example.com:1080/'
    export no_proxy='example.com 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas  

    请尽快帮助我们解决上述问题。以上链接对我不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas  

    有关上述问题的任何更新。 请尽快提供更新。 如果还有其他需要我做的事情、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas  

    我无法 ping 通 TI git。下面我提到了我运行的命令  

    $nmap git.ti.com -p http、git
    从 2025年06月04日 11:11 IST 开始 Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org )
    git.ti.com 的 nmap 扫描报告 (198.47.28.207)
    主机已启动(0.32s 延迟)。
    git.ti.com 的其他地址(未扫描):64:ff9b::c62f:1ccf

    港口国服务
    80/tcp 打开 http
    8008/TCP 过滤的 http
    9418/TCP 闭合 Git

    完成 nmap:在 4.98 秒内扫描 1 个 IP 地址(1 个主机)


    $ping git.ti.com
    Ping git-a10.ext.ti.com (198.47.28.208) 56 (84) 字节的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能尝试一下并在此处报告吗? 我是在进行内部讨论之后提出的、这是一个有效的解决办法。 本质上、它使用.bbappend文件并单独克隆所有存储库(不使用存储库)。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519441/tda4vh-q1-bitbake-build-error/5857479#5857479

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas

    我仍然被阻止、无法使用完整构建。 请告诉我接下来需要采取哪些步骤。 我需要快速解决这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas

    以上链接中的建议工作正常。 以前、我没有正确地进行更改。 我现在已经对它们进行了纠正、而且效果很好。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以上链接中的建议工作正常。 以前、我没有正确地进行更改。 我现在已经解决了问题、工作正常。谢谢!

    很高兴听到您能够使用此工具、感谢您提供反馈并在此处结束循环。

    看起来像这个在我们软件团队的雷达屏幕上、我们将尝试在第三季度的某个时间针对旧的 SDK 正式修复此问题。

    此致、Andreas