This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:TI AM62P 上的虚拟机监控程序

Guru**** 2404205 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524208/am62p-hypervisor-on-ti-am62p

部件号:AM62P

工具/软件:

AM62P 是否支持管理程序?


我们正在进行一些电子驾驶舱开发、需要在 AM62P SoC 上运行 Android 和 Linux。
要同时运行 Android 和 Linux、我们需要超级管理程序支持。  

那么、如何在 AM62P 上运行管理程序呢? 如何在管理程序上运行 Android 和 Linux?  

请提供相关详细信息和文档(如果有)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI E2E 支持论坛

    对此有何答复?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maneesh:

    我们在 AM62P SDK 中提供了一个静态分区管理程序解决方案 Jailhouse、请参阅以下链接: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/11_00_09_04/exports/docs/linux/Foundational_Components /Hypervisor/Jailhouse.html

    您应该能够使用此功能让 Android 和 Linux 协同工作、但我们这里没有现成的示例。

    让我与团队核实一下、我们可以在此处推荐哪些其他/潜在的商业解决方案、然后再回来。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我与团队核实一下、在这里可以推荐哪些其他/潜在的商业解决方案、然后返回。

    通常、客户会将 QNX 或 GHS 用于此类应用。

    有人告诉我还有一个第三方 在演示中展示了 AM62P 上的 Android Auto +集群。 如果有兴趣、我可以查看是否可以分享他们的联系方式。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的答复。

    1.您可以  在 AM62P 上分享 — Android Auto +集群的演示吗? 此外、如果可能、还会提供第三方供应商的详细联系信息。  
    2.使用越狱,我们可以将 Android 移植到 AM62P 吗?
    3. AM62P 是否支持 Xen Hypervisor?  
    4.您能推荐我们可用于汽车电子驾驶舱解决方案的其他 TI SoC 吗?  

    谢谢、
    Maneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maneesh:

    我的一位同事给我发了言、他更熟悉汽车仪表组应用的解决方案方面以及这方面更广泛的 TI 处理器产品、所以我们在这里等待他的评论。

    此致、Andreas