This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:在 Linux 容器上构建

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517893/ccstudio-build-on-linux-container

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

您好 CCS 专家:

1) 是否可以通过 Linux Containers 上的命令行使用 CCS 编译器进行编译?

具体而言、我假设使用 Jenkins 在 Pipeline 中的 Linux 容器上运行构建并获取构建结果。

一些由 IAR Systems 制作的编译器可在 Linux 容器上使用、以供参考。

以下 URL 描述了如何在 Linux 容器上使用 IAR Systems 编译器进行编译。

github.com/.../containers

2) 如果可以执行上述操作、 Linux 容器中的构建结果(固件二进制文件,映射文件等)是否与 Windows 版本 CCSTUDIO 中的构建结果完全相同?  

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以从命令行
    使用 CCS 编译器进行编译

    是的

    是否可以通过 Linux Containers 上的命令行使用 CCS 编译器进行编译?

    是的。  尽管我们不提供与 IAR 中的映像类似的任何容器映像。

    如果可以执行上述操作 、Linux 容器中的构建结果(FW 二进制文件,映射文件等)是否与 Windows 版本 CCSTUDIO 中构建的结果完全相同?  [/报价]

    这是可能的。  也就是说、我们不需要对相同的版本进行测试或记录。  以下是一些典型的详细信息、这些详细信息必须在不同的编译之间匹配。

    • 源代码
    • 工具版本
    • 构建选项
    • 所有输入都向链接器指定的顺序

    如果您匹配所有这些细节、但最终可执行文件不匹配、我愿意帮助您找出原因。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    感谢您的回答。

    可以通过 Linux Containers 上的命令行构建哪个版本的 CCS?

    (我想检查 CCS20.1.1.x 是否兼容。)  

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujinaka-San、

    [引述 userid=“48107" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517893/ccstudio-build-on-linux-container/5865575 #5865575“]

    可以通过 Linux Containers 上的命令行构建哪个版本的 CCS?

    (我想检查 CCS20.1.1.x 是否兼容。)  

    [/报价]

    请注意、此类环境不受官方支持。 这意味着它不是我们正式测试的环境、我们也不保证它会正常工作。  

    尽管如此、许多人已经成功安装了 CCS、可将其用作此类容器中的构建服务器。 我们不能为此提供任何支持。

    请注意、CCS 20.x 似乎在 Linux 容器中的目标调试存在一些问题。 但是、我假设您的目标是将其用于 Just Build、因此这可能不会令人担忧。

    谢谢你

    Ki