This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:Winbond DRAM 设置

Guru**** 2470190 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525924/am62l-winbond-dram-settings

器件型号:AM62L
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

亲爱的 champs、

SysConfig 当前不支持 Winbond。 是否有支持 Winbond 的计划? 何时?

如果在 SysConfig 中未提供支持、TI 是否会验证或提供 Winbond DRAM 设置?

谢谢、此致、

1 和 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的器件可与所有符合 JEDEC DDR4/LPDDR4 标准的存储器搭配使用、我们在 SysConfig 中提供了 DDR 配置工具、可让您为特定 DRAM 生成 DDR 寄存器配置。

    只要 Winbond 器件符合 JEDEC 标准、您就可以使用此工具为此存储器自定义所有时序参数。 如果在我们的 EVM 上使用了特定的 DRAM 器件作为参考、我们有预定义的下拉列表、但没有意识到有任何计划将其扩展到我们 EVM 上不存在的任何 Winbond DRAM。

    此致、

    Lucas