This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM625/AM623/AM620-Q1 / AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 定制电路板硬件设计–对硬件设计注意事项和原理图设计指南配套资料的更新

Guru**** 2470190 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422, AM6412, AM6421, AM2431, AM62L, AM62A1-Q1, AM62P-Q1, AM6442, AM6441, AM6411, AM2434, AM2432, AM625, AM623, AM620-Q1, AM625-Q1, AM625SIP, AM62A7, AM62A7-Q1, AM62A3, AM62A3-Q1, AM62D-Q1, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525843/faq-am625-am623-am620-q1-am62l-am62a-am62p-am62d-q1-am64x-am243x-custom-board-hardware-design---updates-to-hardware-design-considerations-and-schematic-design-guidelines-collaterals

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:AM6442AM6441、AM6422 、AM6421、AM6412、 AM6411AM2434、AM2432、AM2431 、AM62L、 、 AM623、AM620-Q1、、、、 AM62A7AM62A7-Q1AM62A3AM62A3-Q1、AM62A1-Q1、 AM62D-Q1AM62P、AM62P-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

对于的 TI.com 上提供的配套资料、我是否需要考虑任何其他指南(参考)

硬件设计注意事项  

原理图设计 指南和原理图审阅检查清单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:

    请参阅以下内容:

    处理器产品页面  

    AM64x

    下面列出了 TI.com 上的处理器产品页面链接:

    https://www.ti.com/product/AM6442

    AM64x (ALV)
    •AM6442
    •AM6441
    •AM6422
    •AM6421
    •AM6412
    •AM6411
    AM243x [ALV、ALX]
    •AM2434
    •AM2432
    •AM2431

    AM62Lx (ANB)

    下面列出了 TI.com 上的处理器产品页面链接:

    ti.com/product/AM62L

    AM62L

    AM62x (ALW、AMC、AMK)

    下面列出了 TI.com 上的处理器产品页面链接:

    https://www.ti.com/product/AM625

    •AM625(ALW 封装)
    •AM623(ALW 封装)
    •AM620-Q1(AMC 封装)
    •AM625-Q1(AMC 封装)
    •AM625SIP(AMK 封装)

    AM62A

    下面列出了 TI.com 上的处理器产品页面链接:

    https://www.ti.com/product/AM62A7

    AM62Ax (AMB、 ANF)
    •AM62A7
    •AM62A7-Q1
    •AM62A3
    •AM62A3-Q1
    •AM62A1-Q1
    AM62D-Q1 (ANF)
    •AM62D-Q1

    AM62P (AMH)

    下面列出了 TI.com 上的处理器产品页面链接:

    https://www.ti.com/product/AM62P

    •AM62P
    •AM62P-Q1

    TI.com 上当前版本的硬件设计注意事项

    AM64x  

    硬件设计指南
    https://www.ti.com/lit/pdf/sprad67

    sprad67b.pdf

    AM62L

    硬件设计注意事项
    https://www.ti.com/lit/pdf/SPRUJC9

    AM62x

    硬件设计注意事项
    https://www.ti.com/lit/pdf/sprad05

    sprad05c.pdf

    AM62A

    硬件设计注意事项
    https://www.ti.com/lit/pdf/sprad85

    sprad85b.pdf

    AM62P  

    硬件设计注意事项
    https://www.ti.com/lit/pdf/sprada9

    喷雾 9a

    对  sprada9a 的更新

    更新 1:

    余弦值  

    7.8 显示子系统 (DSS)
    该处理器系列支持 Open LVDS

    OLDI0 显示接口:
    该处理器系列支持 x4(四)数据通道和 x1(单)时钟通道、x2(双)链路 LVDS OLDI 显示
    缩写。 OLDI0 接口可配置为 2 个 OLDI-SL 单链路或 x1 OLDI-DL 双链路显示模式。

    当 OLDI0 显示接口配置为双链路显示模式时、存在“奇数/偶数“要求(对于
    像素)。 A0、A1、A2、A3 对应奇数像素、A4、A5、A6、A7 对应偶数像素。

    当 OLDI0 接口配置为 x2 单链路显示模式时、OLDI0 接口支持(可以是)
    已配置)仅镜像(重复,由于内部硬件支持/配置)模式。

    需要更新为

    7.8 显示子系统 (DSS)
    该处理器系列支持 Open LVDS

    OLDI0 显示接口:

    该处理器系列支持为 2 个 OLDI-SL 单链路(4 个)数据通道和 x1(单)时钟通道)或 x1 OLDI-DL    双链路配置 OLDI 显示接口。该处理器系列支持为 2 个 OLDI-SL 单链路(4 个)数据通道和 x1(单)时钟通道或 x1 OLDI-DL 双链路(8 个)数据通道和 2 个 OLDI 双显示模式通道配置 OLDI 显示接口。 对于 OLDI-DL、双链路 A0 到 A3 对应奇数像素、A4 到 A7 对应偶数对。

     当 OLDI0 显示接口配置为双链路显示模式时、就存在“奇数/偶数“要求(对于像素) 。 A0、A1、A2、A3 对应奇数像素、A4、A5、A6、A7 对应偶数像素。

    当 OLDI0 接口配置为 2 个 OLDI-SL 单链路显示模式时、OLDI0 接口支持(可以配置)独立显示流(非重复模式,非镜像模式)。

    注意:硬件设计注意事项用户指南已在 TI.com 上更新。  查看常见问题解答和 TI.com 处理器特定产品页面以获取更新。

    原理图设计指南和原理图审阅检查清单

    常见问题解答正在更新中。  

    此致、

    Sreenivasa.