工具/软件:
您好、
我们正在尝试更新 U-Boot 版本。 有一个新的更新“fixup_a53_cpu_freq_by_SPEED_GRADE"函“函数、该函数通过检查器件的速度等级来更改 A53 时钟。
我们有“T"级“级和“S"级“级板。 1.25Ghz 的 T 级工作正常、靴子符合预期。 使用相同固件时、S 级 1 无法启动。 在此更新之前、没有此类功能、因此两个器件使用相同的固件引导。 我将在下面输入日志。
问题是什么? 我们是否应该将 ClkTree 或 RAM 配置中的内容更改为与 1GHz 配置兼容。 或者我们是否应该在 ATF 中更改某些内容?
U-Boot SPL 2025.04 (1970 年 1 月 1 日 — 01:00:00 +0000)
SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0009“9.1.8--v09.01.08 (Kool Koala)“)
将 DT 中的 A53 CPU 频率更改为 1000000Hz (S 级
SPL 初始栈使用量:13424 字节
尝试从 MMC1 引导
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
在 ARM64 内核上启动 ATF……
请注意:BL31:v2.1▒▒&+c+
▒+K▒▒L▒▒▒ihѝ BL31:建造时间:01:00:00, 1970 年 1 月 1 日
错误:等待线程 SP_RESPONSE 填充时超时
错误:线程 SP_RESPONSE 验证失败(–60)
错误:消息接收失败(–60)
错误:获取响应失败(–60)
错误:传输发送失败(–60)
错误:等待线程 SP_RESPONSE 填充时超时
错误:线程 SP_RESPONSE 验证失败(–60)
错误:消息接收失败(–60)
错误:获取响应失败(–60)
错误:传输发送失败(–60)
错误:无法查询固件功能(–60)
I/O TC:
I/UTC:OP-TEE 版本:4.2.0 (gcc 版本 12.2.0 (TC 12.2.0-14))#1 1 月 1 日 01:00:00 UTC 1970 Aarch64
I/O:主 TC 初始化
I/GIC:未提供 TC 转销商基地址
I/GIC:假定默认的 TC 组状态和修饰符
E/队 列:0 k3_sec_proxy_verify_thread:108 TC 正忙
e / TC:0 k3_sec_proxy_recv:196 线程 SEC_proxy_response_thread 验证失败。 RET =–65523
E/ESP TC:0 ti_sci_get_response:101 消息接收失败(–65523)
E/sci_do_xfer TC:150 获取响应失败(–65523)
e/ti_sci_init TC:486 无法与控制固件通信(–65523)
E/0x000F:0 call_initcalls: 43 TC __text_start + 0x000f1978 失败
E/队 列:0 k3_sec_proxy_verify_thread:108 TC 正忙
e / TC:0 k3_sec_proxy_recv:196 线程 SEC_proxy_response_thread 验证失败。 RET =–65523
E/ESP TC:0 ti_sci_get_response:101 消息接收失败(–65523)
E/sci_do_xfer TC:150 获取响应失败(–65523)
E/队 列:0 k3_sec_proxy_verify_thread:108 TC 正忙
e / TC:0 k3_sec_proxy_recv:196 线程 SEC_proxy_response_thread 验证失败。 RET =–65523
E/ESP TC:0 ti_sci_get_response:101 消息接收失败(–65523)
E/sci_do_xfer TC:150 获取响应失败(–65523)
E/队 列:0 k3_sec_proxy_verify_thread:108 TC 正忙
e / TC:0 k3_sec_proxy_recv:196 线程 SEC_proxy_response_thread 验证失败。 RET =–65523
E/ESP TC:0 ti_sci_get_response:101 消息接收失败(–65523)
E/sci_do_xfer TC:150 获取响应失败(–65523)
E/HUK:0 TEE_OTP_GET_HW_UNIQUE_KEY:97 无法获取 TC
E/0x000F19:0 call_initcalls:43 TC __text_start + 0x000f19a8 失败
I/UL:已激活 TC 设备
E/队 列:0 k3_sec_proxy_verify_thread:108 TC 正忙
e / TC:0 k3_sec_proxy_recv:196 线程 SEC_proxy_response_thread 验证失败。 RET =–65523
E/ESP TC:0 ti_sci_get_response:101 消息接收失败(–65523)
E/sci_do_xfer TC:150 获取响应失败(–65523)
E/队 列:0 k3_sec_proxy_verify_thread:108 TC 正忙
e / TC:0 k3_sec_proxy_recv:196 线程 SEC_proxy_response_thread 验证失败。 RET =–65523
E/ESP TC:0 ti_sci_get_response:101 消息接收失败(–65523)
E/sci_do_xfer TC:150 获取响应失败(–65523)
E/TRNG:0 sa2ul_init:106 无法更改 TC 防火墙所有者
E/0x000F:0 call_initcalls:43 TC __text_start + 0x000f19b0 failed
E/SupportAssist TC:0 0
E/0x14 TC:0 地址处的内核数据中止(转换故障)
E/ESR:0 0 TC 0x96000005 tbr0 0x9e992000 tbr1 0x00000000 CIDR 0x0
E/CPUR:0 0 TC #0 CPSR 0x800003c4
E/6000 TC:0 0 x0 000000009e8f6000 x1 000000000000
E/00000000 TC:0 x2 0000000000000000 x3 0000000000000000
e / TC:0 x4 0000000000000050 x5 000000009e982d70
e/x6 TC:0 0 x6 ffffffffffffffffffffb0 x7 00000007fd20
E/x9:0 0 x8 000000009e982f80 TC 00009e903000
E/00000008 TC:0 x 10 0000000000000008 x 11 000000009e993f30
E/X12:0 0 x12 0000000000000000 TC 13 000000009e993ec0
E/00000000:0 x 14 TC 000000000000 x 15 0000000000000000
E/X17:0 x16 00009e81d848 TC 000000000000
E/00000000:0 x 18 TC 000000000000 x 19 000000009e994200
E/6000 TC:0 x 20 000000009e994208 x 21 00009e8f6000
e/ea0 TC:0 x 22 000000009e8f6000 x 23 000000009e8f6ea0
E/00000000 TC:0 x 24 000000009e8f5d60 x 25 000000000000
E/00000000:0 x 26 0000000000000000 TC 27 0000000000000000
E/00000000:0 x 28 0000000000000000 TC 29 000000009e994170
E/ELR:0 0 X30 000000009e8180f8 TC 00009e818108
e/0 TC sp_el0 00009e994170
E/TEE:0 TC 加载地址@ 0x9e800000
E/Call Stack:0 0 TC:
E/0x9e818108:0 0 TC
E/0x9e808aec TC:0 0 0x9e808aec
E/0x9e8232d8 TC:0 0 0x9e8232d8
E/0x9e808cb0:0 TC
E/ARK/ARM/kernel/abort.c TC:582 处出现紧急“未处理的可分页中止“
E/TEE:0 TC 加载地址@ 0x9e800000
E/Call Stack:0 0 TC:
E/0x9e808f98 TC:0 0 0x9e808f98
E/0x9e81fcdc TC:0 0x9e81fcdc
E/0x9e80787c:0 TC
E/0x9e804a5c TC:0 0 0x9e804a5c
感谢您的帮助、
此致