This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:LPDDR4 IF 的 CK 和 CA

Guru**** 2470200 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VEN-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525791/tda4ven-q1-ck-and-ca-of-lpddr4-if

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

你(们)好

在 LPDDR4 中、如果、通常会发现为每个 16 位数据总线 (1CH) 分配了一对 CLK 和 CA[5:0]。

但是、TDA4VEN-Q1 信号只有一组 CLK 和 CA[5:0]。
是否可以支持 32 位 1 列或 2 列产品?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但 TDA4VEN-Q1 信号只有一组 CLK 和 CA[5:0]。
    是否可以支持 32 位 1 列或 2 列产品?

    是的、TI TDA4VEN EVM 使用一个 32 位(双通道)双列 LPDDR4 存储器。

    您可以通过下面的链接查看该 EVM 的设计文件。

    https://www.ti.com/tool/J722SXH01EVM 

    此致、
    Kevin