This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:不带 HDMI 的 VOUT 检查

Guru**** 2471090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525027/tda3xevm-vout-check-without-hdmi

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:

大家好、我们正在开发 TDA3 定制板。

以查看 VOUT 输出。

电路板上没有 HDMI 芯片。

如何在没有 HDMI 芯片的情况下输出 VOUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚你的问题。  您是否询问如何在定制电路板上使用 VOUT 而不使用 HDMI 收发器?  TDA3x EVM 确实包含 HDMI 以及几个其他用于 VOUT 的接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、电路板上的 Vout 连接到另一个 soc。

    根据 chains_common.c、它具有 LCD、HDMI、我想将 Vout 连接到另一个 soc 进行检查。

    我需要创建一个新的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否询问需要进行什么软件设置才能使 VOUT 与另一个 SoC(在您的定制硬件上)通信?  当 VOUT 与 HDMI 收发器通信时、我预计没有太大的差异- VOUT 数据是单向的、可能需要更改分辨率/帧速率等  您使用的是什么软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 processor_sdk_vision_03_08_00_00。

    在哪里设置 VOUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDA3x 上不支持 HDMI 输出、VISION SDK 中的示例用例使用外部 HDMI。 您可以参考这些配置并根据输出要求进行更新。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为需要修改 chains_common.c 文件中的显示设置以适合定制电路板?

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为是这样。 请检查此文件并查看 为 HDMI 输出完成的设置/位置、需要针对您的电路板修改这些设置。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尝试一下。

    此致、

    Kim