This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:J722S EVM 电路板设计概念

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525221/tda4ven-q1-j722s-evm-board-design-concept

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

你(们)好

J722S EVM 板上的 BGA 布线似乎没有使用过孔上的焊盘、为什么会这样?

 这是因为可靠性问题等等吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J722S EVM 确实使用焊盘内的过孔 PCB 技术 — 请参阅 PCB 背面与处理器相对的许多电容器。  使用的 PCB 技术与 J722S 处理器无关、 我不知道 如何将焊盘上的过孔技术与 J722S 处理器结合使用、从而带来任何可靠性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Robert-San、

    我认为、过孔焊盘是高密度安装的常用技术、但如果您有任何理由在焊盘中采用过孔、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 VIA-In-Pad 的选择取决于每个客户及其要求。  J722S 应该能够支持这两种技术。