This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:OSPI0_LBCLK 的 PCB 布线

Guru**** 2325560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517249/tda4ven-q1-pcb-trace-of-ospi0_lbclk

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

你(们)好

请向我们介绍 “OSPI0_LBCLK"的“的设计策略。

我知道 PHY 模式支持接收数据捕获时钟的四种时钟拓扑。

如果使用 DQS 模式、是否需要设计 LBCLK 图形?

 (OSPI0_LBCLK 为 N.C.或上拉/下拉)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果连接的存储器外设支持 DQS 输出、则不需要 LBCLK。  如果连接存储器不支持 DQS、则 LBCLK 应连接到 DQS、其布线长度应等于存储器器件长度的两倍(路由到存储器器件,然后返回到 DQS 引脚)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们确认连接存储器具有 DS (DQS) 信号。 因此、我们将 SoC DQS 信号引脚连接到存储器 DS 引脚。

    此时、SoC LBCLK 引脚是否为 N.C.?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Robert-San、

    请回答以下问题。

    >此时、SoC LBCLK 针脚是否为 N.C.?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 — 当支持 DQS 时不使用 LBCLK — 因此它可以是 N.C.