This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:VPAC 中的 HDR 支持 — SDK 11.0

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525303/tda4vm-hdr-support-in-vpac---sdk-11-0

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在为一个项目评估 TDA4VM、希望了解 VPAC 中的 HDR 支持。 在最新的 SDK11.0 中、我们可以看到支持 WDR 的传感器。 您能否澄清一下 VPAC 的 HDR/WDR 是否可用于合并?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、VPAC 中的 VISS 可以支持 WDR 合并函数、但 SDK 中没有任何可用于此功能的用例。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    1. 您能告诉我们 WDR 合并功能最近是否受支持吗?
    2. 我们能否获得介绍 VISS WDR 合并块的文档?
    3. 测试功能的步骤
    4. 如何集成传感器并使用 VISS 的 WDR 功能?
    5. 此外、您能否与我们分享有关 WDR 功能的基准详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fareed:

    您能告诉我们 WDR 合并函数最近是否受支持吗?

    如前所述、底层驱动程序支持该功能、但由于我们没有以多曝光格式输出的传感器、因此没有 SDK 级别的用例。

    此致、

    Brijesh