This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:无法重新启动

Guru**** 2325560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525810/tda4vm-q1-unable-to-reboot

器件型号:TDA4VM-Q1

工具/软件:

我们开发板的 eMMC 版本无法重新启动(它会在[33.447135]重新启动时一直停止:重新启动系统。 日志如下所示)、但 NAND 闪存版本正常重新启动。 我们应该如何诊断和解决此问题? 或者我们应该提供哪些其他信息?

日志:root@J7-EVM:~# reboot
【确定】  已停止目标 RPC 端口映射器。
【确定】  已停止目标计时器。
[ OK ]已停止日志文件的每日循环。
【确定】  已停止每日清理临时目录。
[ OK ] Closed Load/Save RF KILL Switch Status /dev/r
                                正在停止三通请求方...
【确定】  已停止目标系统时间已同步。
【确定】  已停止目标系统时间设置。[26.785119]  端口 1 速度配置为 1000

[31.941854]  R0:WLAN:[731:E :SAP]找不到 assoc ind list
     正在停止启动 wlan0 的 udhcp。
【确定】  已停止作业假脱机工具。
【确定】  已停止周期性命令调度程序。
【确定】  已停止 D 总线系统信息总线
【确定】  已停止 irqbalance 守护程序。
【确定】  已停止电话服务。
[ OK ]已停止请求者。
【确定】  已停止无线网络连接 (wlan0)。
【确定】  已停止等待配置网络。
【确定】  已停止 Avahi mDNS-SD 堆栈。
【确定】  已停止 NFSv2/3 锁定的 NFS 状态监视器。
【…】  已停止简单网络人员协议 (SNMP) 守护程序。
【确定】  已停止启动 wlan0 的 udhcp。
【确定】  已在 tty1 上停止 Getty。
【确定】  已在 ttyS2 上停止串行 Getty。
【确定】  已在 ttyS3 上停止串行 Getty。
【确定】  已停止 tda4_start.service。
【确定】  已停止重新引导并通过 kexec 转储 vmcore。
【确定】  已停止加载/保存随机种子。
【确定】  已删除切片系统 Getty.slice。
【确定】  已删除层面系统串行\x2dgetty.slice。
【确定】  已停止目标主机和网络名称查找。
     正在停止允许用户会话...
     正在停止 telnetd.service ...
【确定】  已停止允许用户会话。
【确定】  已停止 telnetd.service。
【确定】  已停止目标网络。
     正在停止网络服务...
     正在停止 weston.service ...
【确定】  已停止 weston.service。
【确定】  已停止目标远程文件系统。
     正在停止 rc.pvr.service ...
[ OK ]已停止根据平台名称更新 Weston ini…GE。
【确定】  已停止网络服务。
【确定】  已停止目标网络(预览版)。
【确定】  已停止 IPv6 数据包过滤框架。
【确定】  已停止 IPv4 数据包过滤框架。
【确定】  已停止 rc.pvr.service。
【确定】  已停止目标基本系统。
【确定】  已停止目标路径。
【确定】  已停止派送密码…ts to 控制台目录监视。
【确定】  已停止将密码 R…uests 转发到 Wall Directory Watch。
【确定】  已停止目标层面。
【确定】  已删除层用户和会话层。
【确定】  已停止目标套接字。
【确定】  已关闭 Avahi mDNS-SD 堆栈激活套接字。
【确定】  已关闭 D 总线系统消息总线插座。
[ OK ]已关闭 API 的 Docker 套接字。
[ OK ]关闭 dropbear.socket。
【确定】  已停止目标系统初始化。
     正在停止硬件 RNG Entropy 收集器守护程序...
【确定】  已停止应用内核变量。
【确定】  已停止加载内核模块。
     正在停止有关系统引导/关机的更新 utmp ...
【确定】  已停止硬件 RNG Entropy 收集器守护程序。
【确定】  已停止有关系统引导/关机的更新 utmp。
【确定】  已停止创建易失性文件和目录。
【确定】  已停止目标本地文件系统。
     卸载/media/ram...
     卸载/run/media/mmcblk0p1...
     正在卸载临时目录 (/tmp)...
     卸载/var/volatile...
【确定】已  卸载/media/ram.
【确定】已  卸载/run/media/mmcblk0p1.
【失败】卸载临时目录 (/tmp) 失败。
【确定】已  卸载/var/volatile.
【确定】  已停止目标交换。
【确定】  已到达目标卸载所有文件系统。
【确定】  在/dev/mmcblk0p1.上停止了文件系统检查
【确定】  已删除切片 system-systemd\x2dfsck.slice。
【确定】  已停止目标本地文件系统(预览版)。
【确定】  已停止重新装载根和内核文件系统。
【确定】  已停止在/dev 中创建静态设备节点。
【确定】  已达到目标关闭。
【确定】  已达到目标最后一步。
【确定】  已启动重新引导。
【确定】  已达到目标重新引导。
[33.026119]  端口 2 与速度 1000 链接
[  33.239137] systemd-shutt[1]:同步文件系统和块设备。
[  33.252625] systemd-shutdown [1]:将 SIGTERM 发送到剩余进程...
[33.269354]  systemd-journald[190]:从 PID 1 收到 SIGTERM (systemd-shutdow)。
[  33.304639] systemd-shutdown [1]:将 SIGKILL 发送到剩余进程...
[33.317418]  systemd-shutdown [1]:卸载文件系统。
[33.324170]  [1114]:卸载“/tmp"。“。
[33.329210][1115]:  使用选项'(Null)“重新装入“/"只“只读“。
[  33.344146] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:(空)
[33.358182]  systemd-shutt[1]:所有文件系统均已卸载。
[33.363798]  systemd-shutdown [1]:禁用交换。
[  33.368810] systemd-shutdown [1]:已禁用所有交换。
[  33.374030] systemd-shutdown [1]:分离回路设备。
[  33.380839] systemd-shutdown [1]:已断开所有回路设备。
[  33.386410] systemd-shutdown [1]:断开 DM 设备。
[  33.391652] systemd-shutdown [1]:已断开所有 DM 设备。
[  33.397044] systemd-shutt[1]:所有文件系统、交换、循环设备和 DM 设备已分离。
[  33.411448] systemd-shutt[1]:同步文件系统和块设备。
[33.418203]  systemd-shutdown [1]:正在重新启动。
[  33.447135]重新启动:重新启动系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 未启用 eMMC RST_n、这个问题已经解决、谢谢。