This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ‘m:在 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.00.09.04 目录中执行“全部执行“时发生错误。

Guru**** 2412960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525643/am625-an-error-occurred-when-executing-make-all-in-the-directory-of-ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11-00-09-04

器件型号:AM625

工具/软件:

大家好!

我在编译器件树时遇到了问题。

我使用 Ubuntu 22.04 上安装的 SDK ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.00.09.04-Linux-x86-Install.bin。
‘m、当我在 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.00.09.04 目录中运行“make all“时、会出现错误。

无法为'HASH-1'节点 (FDT_ERR_NOSPACE) 设置哈希值'属性无法在'FDT-ti_k3-am625-verdin-wifi-dahlia.dtb'映像节点中为'HASH-1 '哈希值节点设置哈希值

在搜索网络后、我发现 SDK9 也存在类似的问题。
该解决方案是在 Ubuntu 22.04 上安装 SDK 并使用它。
在这种情况下、我应该如何解决此问题?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    请附加完整的构建控制台日志。 我需要查看确切的构建日志消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    感谢您的答复。

    我的客户似乎已经解决了这个问题。

    此致、

    ITO