This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:将控制台日志端口从 UART8 更改为 UART3

Guru**** 2402145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526778/tda4vh-q1-changing-console-log-port-from-uart8-to-uart3

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

您好、TDA4VH SDK Champ!

我的客户遵循应用手册 SPRADG5、尝试将主控制台端口从 UART8 更改为 UART3。

https://www.ti.com/lit/an/spradg5/spradg5.pdf?ts = 1749747796767&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

但它根本不输出。

您能否检查他们所做的更改?

其代码基准为 9.2.0.5(2024 年 4 月 8 日)

e2e.ti.com/.../01_2D00_uboot_2D00_kernel_2D00_change_2D00_uart8_2D00_to_2D00_uart3.zip

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    您是否也可以添加以下更改:

    • 对应于 UART 3、需要应用红色框中的更改:

    Change1:k3-j784s4-evm-u-boot.dtsi

    Change2:在 j784s4-r5-evm.dts 中添加 uart3 的相应引脚

    此致

    Gokul