This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:WKUP_UART0 用作调试控制台

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526824/am68a-wkup_uart0-as-debug-console

部件号:AM68A

工具/软件:

您好:

我们有一个定制电路板、目前为调试控制台使用 MAIN_uart3。 由于一些更改、我们需要再分配调试控制台正在使用的 UART。 我们最初确定 wkup_uart0 是合适的替代产品、但我在整个论坛和本文档中看到了参考文献:

https://www.ti.com/lit/pdf/spradg5

wkup_uart0 是为 DMSC 日志记录保留的。 这是否意味着我们不能将其用作调试控制台? 是否会发生冲突? 如果需要、是否有办法更改或禁用 DMSC 日志记录?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amandio:

    hat wkup_uart0 保留用于 DMSC 日志记录。 这是否意味着我们不能将其用作调试控制台? 是否会发生冲突?

    Wkup UART 是 Wkup 域中唯一存在 DMSC/TIFS 内核的 UART。 该 UART 是支持用于调试的 TIFS 固件唯一 UART。

    如果需要、是否有办法更改或禁用 DMSC 日志记录?

    是的、TIFS 跟踪支持通过电路板配置来指示、如果您禁用了调试支持、则其他一些处理器可以自由使用 UART 本身。

    应用手册中已对此进行了引用。   有关详细信息、另请参阅 TI-SCI 文档中的 struct boardcfg_dbg_cfg 结构。

    此致

    Suman