This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:内部 RTC 用例

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525922/am62l-internal-rtc-use-cases

器件型号:AM62L

工具/软件:

亲爱的 champs、

需要内部 RTC 的用例是什么。 一个示例是:挂起)、这需要内部 RTC、因为它不考虑外部 RTC。

是否有其他明确需要内部 RTC 的情况?请列出这些情况。

谢谢、此致、

1 和 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juergen:

    这个问题是与 Linux 还是 FreeRTOS SDK 相关?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    这是 Linux。。。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是 Linux ...

    谢谢你。

    我已将该主题分配给了正确的专家。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    每次 Linux 关闭并重新启动时(如果我记得正确,甚至在某些低功耗模式下)、Linux 都不知道时间。 因此、如果 Linux 上运行的软件需要知道时间、那么每次启动时、Linux 都需要从某个位置获取时间。

    一种常见的方法是 Linux 通过以太网获取当前时间。 因此、智能恒温器可能会使用这种方法。

    RTC 是另一个时间来源。

    如前所述、RTC 可以在低功耗模式下设置为唤醒源。

    您使用 RTC 似乎还有其他原因、例如数字权限管理。 TRM 一章“Peripherals">"Timer Modules">"RTC"“ Modules">"RTC"详细“详细讨论“讨论。“。</s>“

    此致、

    Nick