This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:J784S$可用 DDR 和 DDR 初始化

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526767/j784s4xevm-j784s-available-ddr-and-ddr-init

器件型号:J784S4XEVM

工具/软件:

您好:

在技术参考手册中 J784s4 的存储器映射中、我可以看到不同的 DDR 存储器区域位于 0x80000000 -- 0x1000000。

为什么具有相同地址的 DDR 有多个存储器范围? 它是在某种锁步模式下运行吗?

SBL 是初始化电路板的所有 DDR 还是仅初始化一部分?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    为什么 DDR 具有多个具有相同地址的存储器范围? 它是否适用于在某种锁步模式下运行?

    当您使用同一地址时、您确切指的是哪个存储器范围? J784S4 支持 4 个 DDR 接口、总内存可轻松超过 2 GB。 例如、J784S4 EVM 支持 4 x 8GB = 32GB 的 DDR 存储器。  

    DDR 的前 2GB 可在 较小的 32 位地址空间(即 0x8000_0000)中使用。 其余存储器可在 0x8_8000_0000 至 0x1_0000_0000 中使用。 前 2 GB。  

    SBL 是初始化电路板的所有 DDR 还是仅部分初始化?

    SBL 使用 J784S4 EVM 上的所有可用 32GB 内存。

    此致

    Suman