This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821 EVM 原理图上的 PMIC_PORz 网络

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525964/dra821u-pmic_porz-net-on-dra821-evm-schematic

器件型号:DRA821U

工具/软件:

大家好、

我无法在处理器板上找到“PMIC_PORZ"网络“网络 Lebel、它是从 Jacinto 板到处理器板的、如图所示。 请提供相同帮助并共享从 Jacinto 板到处理器板的连接器引脚映射文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    通用 PCB 和 SoM 原理图 PDF 文件有多个版本。 请在您的问题中引用您正在查看的确切原理图文档。  

    此致

    Suman

    PS:请在您的主题中添加正确的标题、而不仅仅是器件型号、以便更好地进行 E2E 搜索。 这次我将更新标题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PROC079E3D_2800_001_29005F00_SCH.pdfe2e.ti.com/.../PROC105E6_2800_001_29005F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    感谢您提供版本详细信息(即使附加了原理图文件,我也可以访问所有版本)。

    顺便说一下、PROC105E6 是一个较旧的 SoM 原理图、最新的是 PROC105E8A。

    J20B CPB 上的连接连接至 J5B SoM 板上的连接。 。 PMIC_PORz  节点  H_SOC_PORz_1V8 机器人。

    此致

    Suman