This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:U-boot 和内核中的[DTS]器件树文件

Guru**** 2402285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525727/am623-dts-device-tree-files-in-u-boot-and-kernel

器件型号:AM623

工具/软件:

您好、

我们使用的是处理器  AM6232ATGGHIALWR  TI SDK 版本的 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.00.09.04。 我想知道在 U-boot 和 Linux 内核中用于此平台的 dts/dtsi 文件是什么。
此外、我还看到 U-boot 中有两个包含 dts/dtsi 文件的目录、如下所示:

DTS/上行 src /ARM64/ti/
arch/arm/dts/

我想进行定制、例如更改引脚多路复用器和设计板的其他配置。 这个平台应该使用哪个目录和哪些文件

提前感谢。


谢谢您、
此致、
Salih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salih:

    请查看下面链接的主题、如果它回答了您的问题、请告诉我。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525052/am625-q1-can-t-find-the-porting-guide-in-sdk11-0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    感谢您的意见。 我已经完成了上述主题。 修改后仍然不会清除。
    请为我的上述具体问题提供解决方案。  

    我们还需要针对 UART、DDR、eMMC 和 USB 进行引脚多路复用更改。

    更重要的是、默认情况下、我可以看到这些文件  k3-am62-r5-sk.dts 和 k3-am62-r5-lp-sk.dts   DTS/上游 src /ARCH/ARM64/ti/ 下不可用
    它如何在评估板工作?.  如果是、为什么要将这些文件从 DTS/上游复制到 arch/arm/dts。 我可以在 DTS/上游文件夹本身中修改我的更改吗?

    请说明一下。 我对这两个目录有点困惑。

    此致、
    Salih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salih:

    更多信息、默认情况下、我看到的是这些文件  k3-am62-r5-sk.dts 和 k3-am62-r5-lp-sk.dts   dts/上游 src /arch/arm64/ti/ 下不可用

    我想您还有另一种方法。 k3-am625-r5-sk.dts 和 k3-am625-r5-lp-sk.dts 处于 arch/arm/dts/下、而不是 dts/上游/ src /arm64/ti/下。

    其在评估板中的工作原理是什么?  [/报价]

    对于 EVM、在 arch/arm/dts/下的 U-Boot 中、k3-am625-sk-u-boot.dtsi 用于 tispl.bin、u-boot.img、而 k3-am625-r5-sk.dts 用于 tiboot3.bin。 k3-am625-r5-sk.dts 包括 k3-am625-sk-u-boot.dtsi。

    因此、如果 DT 更改适用于所有 3 个 u-boot 二进制文件、请将这些更改添加到 k3-am625-sk-u-boot.dtsi。

    如果 DT 更改仅适用于 tiboot3.bin、则将这些更改添加到 k3-am625-r5-sk.dts。