This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:如果不使用函数、是否需要校准 R&#39?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526183/tda4aen-q1-are-calibration-r-s-needed-if-function-is-not-used

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

芯片上有几个我们不打算使用的函数。  USB、MMC、DSI、SERDES、CSI。  它们都需要校准电阻器。  如果未使用、是否有必要这样做?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 — 即使未使用片上 IP、也建议安装这些电阻器。