This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:FS 器件是否支持未签名的映像引导?

Guru**** 2468470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526672/tda4vm-q1-does-hs-fs-device-support-unsigned-image-booting

器件型号:TDA4VM-Q1

工具/软件:

尊敬的专家

这是一个双重检查

据我所知、只有 GP 器件支持“未签名的映像“引导、不是吗?

HS-Keywriter FS 器仅支持用于密钥写入的 Keywriter、但 FS 器件“不“支持  “未签名的映像“引导(例如:未签名的引导加载程序/内核)、不是吗?

我们的器件是否发生了变化?

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    HS-Keywriter FS 仅支持 Keywriter 进行密钥写入、但 FS 器件“不“支持  “未签名的映像“引导(例如:未签名的引导加载程序/内核)、不是?

    以前、这曾经是 FS 器件上唯一支持的软件。

    这种情况已不复存在。 TI FS 支持在 HS-SDK 器件上启动软件。 TDA4VM-SK、AM68-SK、AM69-SK、J722S EVM 板 默认都使用 HS-SDK 样片、并支持相应 FS 中的引导。  

    另请查看相关的最新主题: TDA4VM:FS 带未签名映像的 HS-TDA4VM 芯片

    我们的器件是否有更改?

    您引用的幻灯片 可以更新。

    此致

    Suman